This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:当 RST_SHUT 被拉至高电平时、器件不进入关断模式

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544444/bq76952-device-not-entering-shutdown-mode-when-rst_shut-is-pulled-high

器件型号:BQ76952


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我负责处理 16 节串联锂离子电池应用中的 BQ76952。 我正在尝试通过将 RST_SHUT 引脚拉为高电平超过 1 秒来进入关断模式、但器件似乎没有关断。

以下是详细信息:
- REG1 已激活且供电电压为 2.2V  
- RST_SHUT 引脚被拉高至 3.3V 的时间>1s
-在此期间无 I2C/SPI 通信
- FET 关闭、无 PF 或报警激活

是否有任何其他条件可能阻止关断模式? 欢迎任何建议。

此致、

VIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vic、

    在 REG18 引脚上测得的电压是多少? 是在 1.8V 还是 0V 左右?

    从初始查询来看、您的器件似乎正在进入软关断状态。 这通常发生在 TS2 引脚保持低电平、或在尝试进入 SHUTDOWN 状态后 LD 引脚保持高电平时。  

    更多有关软关断的信息、我建议查看此 主题。 其中将详细说明什么是软关断状态、什么导致器件进入该状态、以及如何退出软关断 状态。 如果您有任何疑问或有任何其他问题、请随时在此主题上进行回复。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:

    非常感谢您的持续支持。

    我已按如下方式重新检查了关断条件:

    TS2 默认被拉至高电平
    LD 为 0V
    REG2 为 2.2V
    但是、在尝试关断该器件后、REG18 仍保持在 1.8V。
    我还查看了您共享的参考资料、并尝试将 RST_SHUT 拉为高电平 300 毫秒、但遗憾的是、器件仍然无法进入关断模式、之后无法与之通信。

    我还可以尝试进一步解决此问题吗?
    如有任何建议、将不胜感激。

    此致、
    VIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:

    希望您做得好。

    我还有一个关于 BQ76952 的问题。 通过将 WAKE 引脚拉至低电平来退出关断模式时、WAKE 引脚是否必须保持低电平以确保器件正确唤醒有特定的持续时间?

    如果有最低低级时间要求、您能告诉我推荐的值吗?

    非常感谢您的支持!

    此致、

    VIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vic、

    对延迟的回复表示歉意。 即使您尝试进入 SHUTDOWN 模式、REG18 仍保持在 1.8V、这确实表明您的器件一直处于软关断状态。

    为了澄清一下、当您假设 TS2 默认被拉至高电平时、您是否测量了该电压并达到 5V 的上拉电压? 是否有任何其他东西像热敏电阻一样连接到 TS2 引脚? 这可以防止您的器件完全进入 SHUTDOWN 模式。

    我的其他建议是将 TS2 引脚驱动到 Vwakeonts2 以上、将 LD 引脚驱动到 Vwakeonld 以下、并强制器件进入关断状态。 同样、您可以通过测量 REG18 引脚上的电压并确认其为 0V 来仔细检查该值。

    没有将 WAKE 引脚保持为低电平以确保器件正确唤醒的指定持续时间。

    此致、
    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin Nair:

    非常感谢您先前有关 bq79652 的 REG18 电压和关断行为的详细说明。 您的支持对我们的系统进行故障排除非常有帮助。

    我有一个后续问题:
    您 I²C 确认 bq79652 在关断和软关断模式下是否仅无法通过 I ² C 进行通信?
    换句话说、这些是否是器件的 μ I²C 接口被禁用且无法响应来自主机的通信的唯一两种模式?

    我想 I²C、在待机、活动或初始化等其他状态下、该器件仍然可以通过 I ² C 实现正常通信、从而进一步优化系统的电源管理和通信逻辑。

    期待您的答复。 再次感谢您的持续支持!

    此致、

    VIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vic、

    您是正确的、仅在这两种模式下禁用了通信。 然而、虽然在某些模式下允许通信、但仍然存在限制。 例如、器件在 DEEPSLEEP 模式下仍然可以进行通信、但在 DEEPSLEEP 模式下不再收集测量值。 这是需要考虑的。

    更多详细信息、我建议查看 TRM 中的第 7 节 、其中详细说明了我们器件中的不同模式及其允许的通信。

    此致、
    Rohin Nair