This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:RBFET 可以在 OTG 模式下强制关闭?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546288/bq25638-the-rbfet-can-be-forced-off-in-otg-mode

器件型号:BQ25638
主题中讨论的其他器件: BQ25895

工具/软件:

您好的团队、

我想在 OTG 模式下阻止从 PMID 到 VBUS 的电源。

是否有任何可能的软件方法?

此致、

Woosik Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woosik:

    在 BQ25638 的 OTG 模式下、无法选择性地关闭 RBFET。

    请问您考虑使用哪种终端应用/用例?

    谢谢、

    Shuvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuvam:

    我正在尝试替换 BQ25895、其中的 VBUS 引脚是输入、PMID 是升压输出。

    谢谢、

    此致、

    Woosik Lee