This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:静态电流过高

Guru**** 2663975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546594/lm5175-the-quiescent-current-is-too-high

器件型号:LM5175


工具/软件:

您好、

我们在新项目中使用 LM5175PWPR、锂电池的输入电压为 6-36V、输出电压为 15V/10A;

现在、我们测试了电路板、确认 在没有负载的情况下静态电流大于 70mA、这个值太高。谢谢、如果有任何改进、您能帮助查看我们的原理图。

e2e.ti.com/.../6646.LM5175.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    根据原理图、您可以在 CCM 模式下操作器件。

    请更改为 DCM 模式以降低功耗。

    因此、请移除 R20 并将 R24 替换为 0 欧姆。

    此致、

     Stefan