This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:适用于 FPGA、具有集成电感器的多输出功率 IC

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546580/tps6521815-multi-output-power-ic-with-integrated-inductors-for-fpga

部件号:TPS6521815


工具/软件:

您好、

我们目前正在考虑采用 FPGA 板的全新电源架构、希望您推荐合适的满足以下要求的 TI 电源管理 IC。

【背景和用例】

  • 目标 FPGA:Intel 5CEBA9F23C8N

  • 输入电压:12V

  • 关键要求:具有集成电感器的多输出直流/直流转换器

  • 当前产品: MPM54304GMN

【计划输出配置】

  • 1.1V(对于 FPGA 内核)

  • 1.8V(对于 ADC、假设通过 LDO 从 3.3V 生成)

  • 2.5V(对于 FPGA PLL 和一些 VCCIO/VCCPD 线路)

  • 3.3V(适用于 FPGA I/O 和其他外设 IC)

我们想确认 TPS6521815 或 TPSM84 系列等器件是否适用于此应用、或者是否有任何您可以推荐的更优替代方案。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您关注 TI 器件、  

    遗憾的是、我们没有任何具有集成电感器的 PMIC、  
    我们有一些具有集成电感器的降压模块: https://www.ti.com/power-management/dcdc-power-modules/power-modules-integrated-inductor/overview.html

    如果您仍然有兴趣将 PMIC 用于该应用、那么 TPS6521815 可能是一个合适的解决方案、因为它的输出值是用户可编程的。  
    它确实有超过可能必要的多余导轨。

    或者、您提到过 1.8V 电压轨可以是 LDO、
    然后、我还建议查看 TPS6521905 、其具有 3 个可编程降压转换器和 4 个 LDO。

    这两种器件的 VIN 都较低、因此需要使用一些电平转换器/稳压器、以使输入电压从 12V 降至可接受的 VIN 范围。  

    如果您对这些 PMIC 器件有疑问、敬请告知。  

    此致、  
    Sarah