This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:存储问题(在 PCB 板上)

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547725/iso5852s-storage-issue-on-the-pcb-board

零件号:ISO5852S


工具/软件:

尊敬的团队:

您能否帮助阐明已安装在 PCB 板上的 ISO5852 的存储寿命和建议的存储条件(如温度,湿度和环境纯度)?

如果存储超过 2 年以上、是否有保护和可靠性的建议?

提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    感谢您的联系。

    若要存储器件、我建议将贮存温度保持在建议的最大工作温度范围内(–40°C - 125°C)。 PCB 的行业最佳实践是保持 40%至 60%湿度之间的环境一致。  

    如果存储时间超过 2 年、我建议为这些设备提供 ESD 保护。

    此致、

    Muiz