This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:LMR36520ADDAR

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547170/lmr36520-lmr36520addar

部件号:LMR36520
主题LMR36510 中讨论的其他器件

工具/软件:

 大家好、我想在发布前验证电路设计、我设计的是 48V 至 5V、1A 电流、该设计是否可以? 有任何反馈意见?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghna:

    原理图看起来不错、有任何原因不使用 LMR36510? 在相同的封装和引脚排列下、效率提高约 5%。  

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    对于我的第一个 proto、我保留输出电流的缓冲器、测试后所有看起来都正常、然后在第二个 proto 中、我将使用  LMR36510 来检查是否进行了替换、因为它是引脚兼容的

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计中考虑的所有值都可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghna:

    对原型板进行了测试、是的、电路值看起来正常。  

    谢谢、

    Richard