This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:CISPR B 类 EMC 测试

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547634/lmr51610-cispr-class-b-emc-testing

器件型号:LMR51610


工具/软件:

您好、

是否有人在最大负载电流为~μ A 750mA 的情况下对此降压转换器进行了 EMC 合规性测试或相关信息?

PCB 布局遵循本 TI 文档中的推荐指南并使用 4 层堆叠:

www.ti.com/.../slvaex2.pdf

器件的外壳为塑料。

我见过关于该转换器的类似文章、但它们的最大电流消耗仅为 250mA。

如果任何人有 400kHz/EMC 开关速度型号以及 FPWM/EMC PFM 调制型号的 1.1MHz 结果、这些都会非常有用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    目前在该特定负载电流下没有一些测试结果、但我预计 CE 可以正常运行。 您可能希望在 CE 的输入侧添加一个铁氧体磁珠、并更大限度地减少用于辐射发射的开关节点。  

    谢谢、

    Richard