This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23514:内部隔离栅

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547616/ucc23514-internal-isolation-barrier

器件型号:UCC23514
主题中讨论的其他器件:UCC5350

工具/软件:

尊敬的团队:

内部隔离栅的距离有多长? 客户担心电容隔离比光耦合更小。 >17um?

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    与大多数光耦合器相比、绝缘穿透 17um 的距离实际上更短。 不过、我们的栅极驱动器使用二氧化硅作为绝缘电介质、其击穿电压常数比真正光耦合器中使用的环氧树脂高得多:

    有些旧器件(例如 UCC5350)具有 21um DTI、但 17um 对于大多数应用仍然被认为是足够的。 只有在驱动电感器时才会损坏这些氧化物、并且它们会发生高 di/dt 断开事件。

    此致、

    Sean