This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92663A-Q1:PWM 调光

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547880/tps92663a-q1-pwm-dimming

器件型号:TPS92663A-Q1


工具/软件:

您好、

根据连接的应用示例、我计划在每个灯串上使用两个 LED、而不是三个 LED (Vf = 2.5V 且 I_LED = 5mA)。 我有以下疑问:

  • 数据表提到了可编程 10 位 PWM 调光。 我们能否  以 每个 5mA 串的最大电流实现 100 个调光 步长、从而得到大约的 50µA 步长?

  • 是否可以 使用单个电流源同时馈送这两个子灯串? 或者、是否有替代方法可避免使用 两个单独的降压电流稳压器?

  • 如果上述配置不可行、您能否推荐一些其他存在单独 LED 控制的 LED 驱动器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、  

    此器件被选通、因此 E2E 不支持。 我将直接通过电子邮件与您联系。  

    谢谢、

    Jaron