This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:是 Amprius SA02 的化合物 ID 5040

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547226/bq34z100-r2-is-the-chemistry-id-5040-for-amprius-sa02

部件号:BQ34Z100-R2
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

BQStudio 的数据库中此条目:

[5040_化学]
ChemID=7606
Description= LiMn2O4 (Co、Ni)/深灰色、4.2V
NumKnownCells=1
HF_Data=1
2OCV_Data=1
1= Amprius:6954D9 (11Ah)

是 指 Amprius SA02 吗?
如果不是、它指的是哪个型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、vidit、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没问题。

    此致、

    Diego