This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:BQ25616J 充电曲线问题 — 寄存器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547946/bq25616-bq25616j-charging-profile-issue---reg

器件型号:BQ25616


工具/软件:

您好!

我们将使用 BQ25616J 充电器 IC、为电池充电 1S1P 2270mA 电池 AT 1.3A  

根据标准充电行为、电流通常仅在电池达到配置的电压 (4.1V ) 后逐渐减小。 但是、在本例中、我们观察到了 在电压达到 4.1V 之前、充电电流开始降低  

我们使用的是  550Ω ICHG 电阻器 设置 1.3A 充电电流。 我们还使用进行了测试 715Ω  1A 充电电流、该行为相似。

我们也使用 EVM 板进行了测试、观察到了相同的行为。

附件是可供您参考的相应电荷曲线。

请就此提出建议。

1A 时的充电曲线:

1.3A 时的充电曲线:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在哪里测量电压? 如果器件处于 CV 模式(显然位于此处)、则 由于电缆上的电阻压降、电池电压本身不会为 4.1V。 这是 CV 模式的目的、用于在电池电压与 BAT 引脚电压匹配之前减小充电电流。 请使用开尔文测试点检查 EVM 上的 BAT 引脚电压。

    此致、

    Mike Emanuel