This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:调节反馈环路

Guru**** 2507215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185-Q1, LM25184-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547606/lm25184-q1-adjust-feedback-loop

产品型号:LM25184-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5185-Q1

工具/软件:

您好、专家

根据我的理解、25184 似乎在 IC 中集成了反馈环路/电路。 设计人员无法通过调整 R 和 C 来调整交叉频率

如果我想减少动态响应、您有什么意见吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    正确、LM25184-Q1 在内部 E/A 的输出端具有集成的补偿器网络、因此无法修改。 或者、您可以选择 LM5185-Q1 器件、这是一种带有外部 COMP 引脚的 PSR 反激式控制器、用于选择自定义补偿网络。

    Thanky ou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、谢谢