This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:如何同步 2 个或 3 个异相控制器

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547851/bq25758-how-to-synchronise-2-or-3-controllers-out-of-phase

器件型号:BQ25758


工具/软件:

我对外部时钟功能有一些疑问。  

我希望并联 2 或 3 块 BQ25758 以增加输出电流。  

为了最大程度地减小输出电容、我希望它们完全异相切换。  

但是、关于外部时钟特性的文档很少。  

降压/升压电路在什么情况下切换时钟信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    开关 频率应与时钟 频率相同。 器件内部有一个 PLL 来同步频率、但从引脚上的时钟边沿到开关周期存在延迟。 在允许开关同步的器件之间、延迟应保持一致。 如果时钟信号异相、则开关周期之间应存在相同的相位差。

    如果这样回答了您的问题、或者您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、
    Michael Bradbourne