This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:PFC+LLC 解决方案

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547717/ucc25600-pfc-llc-solution

部件号:UCC25600


工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否有适用于 400W-220Vac PFC+LLC 的解决方案? 要求如下所示:

  • 当负载为 400W 时、LLC 输出应为 400W
  • 当负载为 200W 时、LLC 输出也应该为 400W、这样能量就可以在谐振回路中循环

您能否在此处提供您的专业建议? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我不确定我是否理解这个问题。 您能解释一下吗? 如果负载仅为 200W、则 LLC 功率级无法耗散 200W 功率。 LLC 将根据负载条件改变其频率、并在整个负载范围内保持谐振。

    TIDA-01494 是 480W 设计的一个示例、可能是很好的起点。  

    希望这能回答您的问题。