主题中讨论的其他器件:LM70880
工具/软件:
您好、
我很难理解 LM70880Q1 EVM 上会发生什么情况。 我修改了演示板、以将转换器设置为最终工作点。
- 输入电压= 33V
- 输出电压= 20V
- 输出电感= 47uH
- 输出电容器(降额)= 50uF
- Rsense = 39m Ω
- 频率:433kHz
- 同步电平输入 — 0V 至 3V3。
- 输出电流= 400mA(我的问题不取决于输出电流)
e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_VIN_5F00_20V_5F00_433k_5F00_V2.xlsm
我附上了德州仪器 (TI) 提供的 Excel 计算器(如果有所帮助)。
当我将转换器与外部时钟同步时、占空比变为不稳定。 起初我认为这是次谐波振荡导致的、但我认为现在不存在问题、因为当我将 PFM 引脚设置为 GND 以将转换器设置为 FPWM 模式时、问题不存在。
我也认为是稳定性问题、但您会在随附的 Excel 文件中发现相位裕度和增益裕度良好。 我还设置了 SIMPLIS 仿真、所有内容似乎都是正确且一致的。


我还可以检查输出和输入电压是否存在一些问题。 输入电压没有问题。 输出电压上存在一些波动、但这些波动是由于占空比不稳定所致。 一切似乎都很好。
您是否有类似的问题在这个转换器?
如果您需要更多信息,请不要犹豫。
感谢你的帮助。
此致、