This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685EVM:CAN 't 纠正工作

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1685EVM, TPS1685, TPS2663, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538942/tps1685evm-can-t-correct-work

器件型号:TPS1685EVM
主题中讨论的其他器件: TPS1685TPS2663LM5069

工具/软件:

您好先生

我使用 TPS1685EVM 来控制 LED 管,可能我知道哪种情况,输出有电压输出,但 PG 被拉低,如下所示

在启动过程中、我们可以看到电压输出、但 PG 为低电平、在大约 7 秒内、电压输出切断。 请提供建议

这种情况下仅使用输出电流 600mA

谢谢

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生  

    跳转设置、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    1、什么是 VIN? 请同时证明这一点。  

    2. 是否连接了外部负载? 什么是负载类型?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    输入电压:48V/320W

    VOUT:输出为 LED 光管 600mA



     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 没有 LED 光管的结果如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    负载变化到直流负载可以、

    但改为 LED 管, 1~2 管正常,但 x3 管,电压可以输出约 7 秒,让关闭--> OCP ?

    我是否可以知道哪种情况, PG 拉低,但 SWEN VOUT 是高电平?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    由于启动时负载较高、内部 FET 未完全导通、因此 Pg 为低电平、并且器件在启动超时后关断。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kunal Goel

    我们使用 TPS1685 作为电源开关、  

    电源-> TPS1685 -> LED 管

    在这种情况下、tps1685 不会开启、   

    仅加载 600mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    是否添加了输出电容?

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   Kunal

    我们使用  tps1685 EVB、您是指哪一个需要在输出中添加更多电容器? 当串联在更多的 led 管?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    我认为 FET 没有因为负载而得到完全增强、并且器件在 7 秒后由于启动超时而关断、因为 FET 在 7 秒内未完全导通。 如果 FET 完全导通、PG 将变为高电平。 由于负载器件正在进入电流限制状态、并且 VGS 会降低以限制电流。  启动期间可支持的最大电流为 0.5A。 请分享 LED 管的数据表。

    此致。

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kunal Goel

    电压变为 48V、其他也相同

    部件不适合 LED 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    看起来我们需要某种权变措施。  您能分享关于 LED 的更多细节,如引脚细节和电路?

    我们可以使用 tps1685 的 PG 引脚成功启动。 当 FET 完全导通时、PG 将变为高电平。 我们可以实现小型权变措施、即 LED 仅在 PG 为高电平时才消耗电流。 因此、器件可以在没有 LED 负载的情况下启动、在启动后、PG 将变为高电平、LED 将亮起。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI SIR

    我们需要一个电子保险丝来保护 LED 管

    或者您有其他建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您可以在此处尝试使用 TPS2663。 它可以在启动时支持 LED 负载。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    我们需要的最大电流为 600mA * 20=12A

    你有其他的灵魂吗?

    LM5069 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 是的、LM5069 应该更好。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kunal

    您可以免费使用 LM5069 EVM 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我将在明天的 EOD 之前回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    LM5069 有一个使能引脚来控制输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 可以像 EN 引脚一样使用 UVLO 引脚。