This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:短路时的最小输出电压

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546480/tps1663-min-output-voltage-when-short

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:TPS2660TPS1685

工具/软件:

您好:

抱歉、如果我的问题已经得到解答:绝对 最小 Vout 为–0.3V、需要在输出端添加一个肖特基二极管来限制负尖峰、如果我要将 电压限制在–0.3V、则需要并联几个肖特基二极管、在持续 20us 的短路期间、当前测量的电压为–1.4V。 电子保险丝运行良好、但我想知道它是否不会缩短其使用寿命?

TI 的建议是什么? 对于某些电子保险丝、 我记得 TI 建议并联添加肖特基二极管、以确保不低于绝对最小值

此致、

Clement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemet:

    电路上的 COUT 是多少? 添加大容量电容器有助于降低短路中的-ve 电压

    如果可能、您能否分享您的原理图?

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我有 1uF ,但我的问题更多是什么是绝对最小限值,它可以 在短路期间低于数据表中规定的最小值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个更一般的问题:我正在寻找一个没有电流限制的电子保险丝、我只需要一个在出现过流和短路时触发并锁存的电子保险丝。 似乎 即使您的 电子保险丝具有断路器功能、也会在短路后尝试重新启动、然后 进入电流限制模式。 我只想找到一个不会重试而只是锁存的电子保险丝。
    为什么电流限制是一个问题、这是因为对于低压电子保险丝和低电流限制设置、在限制时功率不足、无法达到 Tj 最大值、然后电子保险丝在故障后绝不会锁存并持续保持电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemet:

    对于器件长运行、不建议低于–0.3V。 它甚至会损坏内部 ESD。

    请在输出端添加更多电容。 这绝对有助于减少 VOUT 的下降。

    您基本上需要一个断路器、而不是电流限制。

    您可以检查 TPS2660 是否具有 CB 模式。

    TPS1685 也只有 CB 而非电流限制。