This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:电源路径开关问题

Guru**** 2518080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546772/bq25750-power-path-switching-issue

器件型号:BQ25750


工具/软件:

大家好:

我们在设计中使用 BQ25750、但我们遇到了电源路径开关问题。 我们将基本电源路径开关与 ACFET 和 BATFET 配置结合使用(当交流电源超出限制时,电池应直接连接到 VSYS)、但 FET 开关存在问题。 我更新了器件原理图以及来自示波器的信号:

1.黄色 — 输入电压

2.蓝色 — VSYS 电压

3.紫色 — ACFET 栅极电压

4.绿色 — BATFET 栅极电压

从示波器可以看出、ACFET 关闭到 BATFET 导通之间有 30ms 周期(恰好是 10 个脉冲)。 在某些情况下、电池会导通、但在大多数情况下、BATFET 保持断开状态、器件会断电。 负载为隔离式 DC/DC。

如果您有一些建议或建议、我们将非常感激...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miodrag、

    感谢您的参与。 您 是否查看过电源路径切换常见问题解答? 此常见问题解答可能有所帮助。

    从您的波形可以看出、浪涌电流会触发 8A 切换电流限制。

    您可以为您的应用使用自动反向模式吗? 自动反向模式的设置可能比电源路径切换更容易。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    感谢您的见解。 我们实现了这一目标。

    此致、

    Miodrag Veljkovic