This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907EVM:I2C 上无器件确认

Guru**** 2519090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535900/bq76907evm-no-device-acknowledge-on-i2c

器件型号:BQ76907EVM


工具/软件:

我的 EVM 正常工作大约 2 周。 只需读取电池组电压、尝试 SLEEP 和 FET_ENABLE。

然后、我尝试在 1 个电芯上启动平衡(发送 0x04 以选择第 2 个或第 3 个电芯,我不介意)

发送命令后、通信“永远中断“。 此外、芯片开始一次对所有电芯放电。

在 Battery Management Studio 的状态行中、我可以 读取„发送数据时出现命令错误:设备无确认。“

同时、2 天以来、我的器件未通电且完全断开连接、因此 POR 是我的第一个想法、但这也没有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们不确定您的 EVM 发生了什么、但您这边似乎有损坏。 我们之前没有听说过这个问题、而且我们还有多个客户在数月(数年)内一直使用该 EVM。 我建议调试您的系统以尝试找出损坏的地方。 例如短路或过压、可能会导致器件死亡。 该器件不会因发送电芯平衡命令而损坏、因此必须执行其他操作。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题可以关闭、显然是在测试过程中引入的故障接线