This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51388:TI 建议

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547375/tps51388-ti-recommendation

器件型号:TPS51388
主题:TPS56837H 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

当前的客户需要一个同步开关降压转换器、该转换器支持多种输出快速充电协议、支持 USB-C 接口和 PD3.1/PPS 协议、且不需要 I2C 接口。 输入电压范围为 7V 至 32V、输出电压范围为 3.3V 至 21V。 请帮助推荐、谢谢!!!

我已在另一个主题上咨询过此问题、请参阅以下内容

TPS25751:TI 建议 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能否向客户询问、是否有必要将输入电压范围设置为 7V-32V。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manish:

    最好在 7V 至 32V 范围内。 如果它不能完全满足要求,只要它接近,它就会做到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    超过 30V 的输入电压、我们有不同的产品系列、称为 SR WV。 请联系该团队。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manish:

    好、注意、您会 ?建议一个低于 30V 输入电压!!!感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您可以查看 TPS56837H 器件吗? 此器件支持 USB PD。

    此致、

    Manish