This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1663 汽车级替代产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, LM76202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547174/tps1663-tps1663-automotive-grade-substitute

器件型号:TPS1663
Thread 中讨论的其他器件: LM76202-Q1

工具/软件:

尊敬的支持: 我们需要类似的 TPS1663 芯片、但汽车级。

提前感谢您

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonio、

    我们没有确切的 TPS1663 汽车等级。  

    但您可以检查 LM76202-Q1、60V/2.2V、具有与 TPS1663 类似的功能。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    谢谢...我们打算使用这款芯片