This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:BQ76972 的电芯偏移校准装置要求–需要澄清 R 和安培;C 值

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547669/bq76972-cell-offset-calibration-fixture-requirements-for-bq76972-need-clarification-on-r-c-values

器件型号:BQ76972


工具/软件:

您好 TI 专家、

我正在使用 BQ76972 进行设计、计划按照 技术参考手册 (TRM) 的第 4.10.2 节所述执行电芯偏移校准。 我查看了图 4‑4、其中显示了 每个仿真电芯提供~3.7V 的装置、  每个输出端包含 R = 50Ω 和 C = 1 µF。 在继续之前、我有以下问题:

  1.   我的校准装置中是否需要确切的 R = 50Ω 和 C = 1 µF 值来复制图 4‑4 中显示的结果?

  2. 或者、是否可以使用具有不同 R 和 C 值并   为每节电芯提供接近 3.6V 至 3.7V 的稳定电压的装置?

  3. TI 是否建议 对装置中的 R 和 C 设置特定的容差或容差等级(例如±1%)?

此致、
阿拉蒂