This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:Vcc (UCC28019A 中的引脚 7) 使用具有 12V 偏置的升压电感器

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540857/ucc28019a-the-vcc-pin-7-in-ucc28019a-uses-the-boost-inductor-with-a-12v-bias

器件型号:UCC28019A


工具/软件:

尊敬的 TI 技术专家:

我想使用具有 12V 偏置的升压电感器为 UCC28091A 中的 VCC 供电 ,是否可以?

请提供您的建议?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定升压电感器是什么意思来提供 Vcc。 VCC 的额定电压高达 21V、UVLO 为 11V。 12V 电源应该正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ning Tan、

    请参阅附件、其中 Vcc 来自 具有 12 个辅助电源的 PFC 电感器(或例如变压器)。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以这样做、但需要适当调整元件的大小、以平衡齐纳二极管的功率消耗和 Vcc 裕度与 UVLO。 通常情况下、下游有一个 ISO 直流/直流级、您可以在没有耦合电感器的情况下由此产生 PFC 偏置。