This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:过度放电的电池无法充电

Guru**** 2504695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540937/bq25303j-overdischarged-batteries-cannot-be-charged

器件型号:BQ25303J


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在其应用中评估 BQ25303J、发现 过度放电的电池无法充电、他们正在调查。

由于充电时的电池终止电压约为 0.9V、并且低于 VBAT_SHORT_RISE 的指定值 (2.05V 至 2.35V)、因此我们认为涓流充电将在电池短路模式下运行、但在查看充电线路的电流时、不会在 0mA 下充电。
顺便说一下、如果电池端电压为 3.2V 等(另一个电池)、则电池正在充电。
请支持我们解决不充电的原因。

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Koshi:

    BAT 引脚和电池组之间是否存在任何电池保护电路、或者电池是否具有内置电池保护功能? 电池欠压保护功能可能会将电池与充电器的 BA 引脚断开。  

    顺便说一下、客户是谁?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning-san:

    电池侧有一个保护电路。
    根据电池电压、有两种状态。
     -过放电状态: 2.8V 至 1.5V 通过关闭电池线路来防止过放电,但可以充电
     -深度放电状态: 从过放电状态 2.8V 或更低,放电通过自放电进一步进行,电池线路在 1.5V 或更低时关闭,无法释放。
    此电池似乎未处于深度放电状态、因为它可以使用另一个充电器充电、因此客户询问。

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Koshi:

    客户能否监控示波器上的 BAT 引脚电压并看看它是什么样子?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning-san:

    请查看下面的 BAT 引脚电压。

    e2e.ti.com/.../_4551FB9642666E30_BAT_EF7A505BFB962757E26C625F5F00_20250722.pdf

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    请从充电器上断开过度放电的蓄电池。 当电池为独立电池时、电池端子电压是多少?   

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning-san:

    独立式电池时的电池端子电压为 0V。
    这是因为电池反向保护的内部保护在 2.8V 或更低的电压下工作、并且 FET 开关会关断、直到在电池端子上施加大于或等于电池电压的充电电压。  已确认电芯电压不是 0V。

    BQ25303J 在上述电池包情况下如何工作?

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    当独立式电池为 0V 时、保护电路似乎会断开电池连接。 在这种情况下、如果 BAT 引脚开路、充电器无法充电。 要重新连接电池、请参阅 e2e.ti.com/.../bq25895-strange-behavior-of-bq25895-s-vbat-output
    如果电池组仍连接到电池端子、则器件仍应进行充电、如图 9-1 所示。 d/s 上的电池充电曲线

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning-san:

    电池包过度放电、电芯电压不是 0V、但电池包内部的保护功能会断开电池。
    当此过度放电的电池包连接到 BQ25303J 的 BAT 引脚时、BQ25303J 是否可以为其充电、如图 9-1 所示?
    如果没有、他们应该怎么做才能让 BQ25303J 为此过度放电的电池充电?

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、我今天将对此进行研究、但与此同时、我们将感谢您提供的有关电池及其保护电路的任何信息(数据表等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning-san 和 Samuel san:

     即使电池包过度放电已连接到 BQ25303J 或已重新连接、这种症状(无充电电流)也是相同的。
    充电电流停止在 0mA、而不会尝试启动 35mA 的恒流充电操作。
    在这种状态下、电流不会通过 FET 的寄生二极管流向另一侧、从而停止电池包中的放电、因此它似乎已经超时而没有永久充电。

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koshi、我使用我们的一个评估模块进行了您的情况测试、当充电器的电池输出端存在开路时、它将在 VSET 电阻器设置的稳压电压下输出、如图所示。 在我的测试中、我使用了电势为 0.9V 的源表来模拟电池、当施加到 BAT 引脚时、器件开始按预期充电。

    通常、在处理具有内置保护功能的电池时、我们会看到施加到电池的电压从 0V 跳至稳压电压 (~4.2V)、然后在保护功能闭合电路时降至电池电压附近。 我们没有看到这种情况出现在所提供的波形中。

    一些保护系统基于电流、并且涓流充电电流可能不足以触发电池保护以关闭。


    客户提供的任何附加原理图或有关电池的信息都有助于确定客户系统的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning-san 和 Samuel san:

    感谢您的支持。 移至内部。

    此致、

    二宫幸史