This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LP8863-Q1:从故障状态恢复而不切换 VDD 引脚?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545895/lp8863-q1-lp8863-q1-recovering-from-fault-state-without-toggling-vdd-pin

器件型号:LP8863-Q1


工具/软件:

您好、

我正在使用 LP8863-Q1 LED 驱动器 在基于 Zynq 的嵌入式系统中添加了 W ü I²C。 上电后、初始配置和 LED 控制正常工作。

但是,如果我 在软件中重新初始化器件 (无下电上电)、LP8863-Q1 立即进入故障状态。 从读取的值INTERRUPT_STATUS_2一致0x1280、表示:

  • Overtemp_fault

  • BOOST_FAULT

  • LED_OPEN_FAULT_CH2

我尝试通过写入来清除故障0xFFFFINTERRUPT_STATUS_2、但每次后续初始化尝试时都会再次出现相同的故障。 器件只有在完整下电上电后才会恢复。

请您澄清一下:

  1. 有建议吗 软复位或关断序列 来在不重启电源的情况下安全地重新配置器件?

  2. LP8863-Q1 是否需要 禁用输出或升压级 重新应用配置之前?

  3. 切换 VDD 引脚是否是完全复位器件的唯一受支持方法?

 非常感谢有关此主题的任何指导!

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们! 我们的专家会尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Barzan

    这里有一个简短的问题 、说明您在重新初始化时所做的操作、听起来测试过程中设置有误。

    1. 有建议吗  软复位或关断序列  来在不重启电源的情况下安全地重新配置器件?

      请考虑禁用 EN、然后更改设置。
    2. LP8863-Q1 是否需要  禁用输出或升压级  重新应用配置之前?

      我们建议下拉 EN、然后更改设置。
    3. 切换 VDD 引脚是否是完全复位器件的唯一受支持方法?

      是的、会使用 VDD 切换来复位器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。 因此、我重新初始化 LED 芯片的意思是、当芯片在不进行下电上电的情况下重新初始化时、INTERRUPT_STATUS_2 寄存器会产生以下故障标志:

    LED2_FAULT(位 12)
    OPEN_LED(位 9)
    LED_STATUS(位 7)
    但是、在检查 FSM 的状态时、它会显示为正常。 基于此、在芯片第二次初始化时设置的故障标志可能不是锁存故障、因此尽管存在这些标志、器件仍能正常工作。 我知道除非切换 VDD、否则设计上始终会有标志。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Barzan

    请给我您的初始项目。 根据您的寄存器、LED2 会出现开路故障、我想知道您所做了什么。