This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:请推荐充电芯片

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546409/bq25820-please-recommend-a-charging-chip

器件型号:BQ25820
第 BQ25798 主题中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、团队

请推荐充电芯片
1. 3 18650 串联电池,单容量 3300mA 电池; 3. 需要支持电源路径管理和运输模式;3. 最好有一个内置的协议; 4. 才需要 Apple 充电器进行充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne、

    感谢您联系我们、我还有几个问题:

    输入电压是多少?

    充电电流是多少?

    最好具有内置协议;

    您能详细说明一下吗?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moyer、

    感谢您的答复、

    客户使用适配器输入 5V 至 20V 电压、

    关于内置协议、它们只需要 PD 协议。 如果它无法内置、则可能需要添加外部协议 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne、

    您能帮助回答所有问题吗?

    BQ25820 将不会工作、因为它是仅降压充电器、您将需要降压/升压器件(可能是 BQ25798)。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    目前、我尚未收到客户关于充电电流的任何反馈、但我认为在 5-20V 的情况下、他们的适配器可能更适合降压/升压架构。 我已经向他们推荐了这款产品、如果将来有任何问题、我希望我们能够保持联系。 谢谢!