This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:BQ298009RUGR

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547523/bq2980-bq298009rugr

器件型号:BQ2980


工具/软件:

BQ298009  工作温度范围(°C)为 –40°C 至 85°C。 是否有任何版本的  工作温度范围(°C) 为–40°C 至 125°C?

加速老化需要在 125°C 下老化。 是否有版本可以承受该温度?

或者、是否有具有类似功能的芯片可在–40°C 至 125°C 的温度下工作? ​

谢谢