This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:BQ7721600 伏/温度保护 IC 的 Enphase-上拉电阻值

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546373/bq77216-enphase--pullup-resistor-value-for-bq7721600-volt-temp-protection-ic

器件型号:BQ77216


工具/软件:

团队、

请查看以下由我们的主要客户分享的查询 — Enphase Energy -  

我们在设计中尝试使用 BQ7721600 IC。 数据表指定了 DOUT 和 COUT 引脚上拉至 PACK 电压时的上拉电阻器建议值。
如下所示、为保持电芯测量的准确性、标称值被称为 100k Ω。




在我们的设计中、我们将输出引脚上拉至外部 3V3 电压。 我们希望减少低 SoC 和欠压情况下的泄漏。 因此、我们需要使用更高值的上拉电阻。
请告知我们以下信息:

1) 如果我们上拉至 3V3 而不是电池组电压、可以使用 1M Ω 作为上拉电阻器(不影响电芯测量)吗?
2) 上拉电阻器是否有任何建议的范围?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anatya、

    我看到这已发送到电子邮件、因此我将继续、在此处关闭此主题。

    此致、
    Alexis