This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3220DFP-DGLEVM:HD3SS3220IRNHT

Guru**** 2542920 points
Other Parts Discussed in Thread: 3220DFP-DGLEVM, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538207/3220dfp-dglevm-hd3ss3220irnht

部件号:3220DFP-DGLEVM
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

工具/软件:

你好、团队

我们刚刚设计了一个基于  HD3SS3220IRNHT 器件的 4 层电路板

我们将 USB-C 端口插入计算机主板

我们将 USB-3 端口插入闪存驱动器

除了 USB-2 连接之外、没有 USB 活动 — 但只有当 USB-C 连接器处于一个方向时、才会出现这种情况

如果我们翻转 USB-C 连接器、则根本没有 USB 活动

VBUS 电源开关芯片似乎存在问题

在我们将一个 0r 电阻器从其可变引脚连接到 0V 之前、该状态始终不会开启、然后它会开启

我遵循了 3220DFP-DGLEVM 设计的参考原理图

您能以任何方式提供帮助吗?

e2e.ti.com/.../Schematic-PDF_5F005B00_No-Variations_5D00_-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以监控 HD3SS3220 的 ID 引脚? 如果 HD3SS3220 配置为 DFP 并检测到有效连接、则应下拉 HD3SS3220、这应启用 VBUS。 此外、是否可以监控 CC 线路的电压? 对我来说、HD3SS3220 似乎没有看到 CC 线路上的有效连接、因此 ID 引脚没有下拉至接地。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alwyn:

    由于不活动、我会将此主题标记为已解决。 如果您有任何问题或需要更多帮助、请随时在此处回复。

    谢谢、

    Ryan