This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:用于碱性电池、镍氢电池和锂电池的电量监测计 (FR6)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ2052, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547166/bq35100-fuel-gauge-for-alkaline-ni-mh-and-lithium-fr6

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQ2052、BQ34110

工具/软件:

您好、

我们使用上述三种化学物质的 2 节 AA 电池为器件供电。 只需在全部三个电路上绘制近似的充电状态。 可通过可用接口将所注入电池的类型告知电量监测计。 两个温度传感器均串联、充电结束时电压可低于 2V。  

1.碱性

2.锂 FR6.

3. NI-MH(无需通过设备充电)

您对该应用有任何低成本建议吗? 准确性不是主要问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elsa、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elsa:

    我们的器件不支持碱性化学物质。  

    锂 FR6 电池电量监测计包括 bq35100 和 bq2052。 bq35100 是更便宜的选择、但仅支持单节电池。

    镍氢电池电量监测计是 bq34110。

    您还可以访问此 链接 、查看我们的所有产品及其支持的内容。

    谢谢、

    Adam