This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4104-SEP:SPICE 模型以及有关输出电压调节的问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4104-SEP, TPS7H5020-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540674/tps7h4104-sep-spice-model-and-question-about-output-voltage-regulation

器件型号:TPS7H4104-SEP
Thread 中讨论的其他器件: TPS7H5020-SEP

工具/软件:

尊敬的支持部门:

我计划在航天应用中使用您的抗辐射降压转换器作为热电冷却器的电流源。 为此、我打算通过微控制器读取输出电压、然后输出一个模拟控制信号、该信号为降压转换器设置检测电压 VSNS_X(每个通道单独设置)。

在技术文档中、我只能找到有关如何 设置初始 VSNS_X 的信息、而不知道如何持续更新 TEC 的输出电压(和相应电流)。 我可以安全地调整 VSNS_X 的速度(以 V/s 为单位)是多少? 考虑到特定的应用、我打算仅将输出电压(而不是感测电压)调整到可能 1V/s 的水平、但我想知道是否可以以更陡的 斜率为目标。

此外、我已经在 KiCad 中创建了整个原理图、并希望使用 SPICE 对其进行仿真。 但是、此转换器还没有可用的 SPICE 模型(只有 SIMPLIS 模型、我无法自行转换为 SPICE 模型)。 我想问一下、是否还可以提供该 SPICE 模型。

提前感谢您的支持和回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    通过向 FB 分压器添加第 3 个电阻器将电流注入 FB 节点、可实现持续调整 VOUT。 请参阅“ DC/DC转换器的输出电压调整方法“图 5(第 4 页)、其中 R1、R2 和 R3 是相关的。

    通过在负载之后的 GND 返回路径中放置一个检测电阻并从检测电阻的顶部(正)侧获取 FB 信号、该器件也可以配置为恒流源。 可以使用向 FB 节点注入额外电流的类似方法对此进行调整、如上面链接的文档中所述。

    如果热电冷却器需要双向电流(正负电流)、请注意 TPS7H4104-SEP 具有低侧开关灌电流限制 (IOC_LS_SINKINGx)。 如果您需要灌入电流以进行 TEC 的双向控制、则使用 配置为升压转换器的 TPS7H5020-SEP 是一个不错的选择。 可 从此处获取 TPS7H5020-SEP 升压转换器评估板

    该器件的 PSPICE 模型目前正在开发中。

    如果您想了解 PSPICE 模型或可调恒流电源配置的更多详细信息、我可以使用与您的 E2E 账户关联的地址通过电子邮件与您联系。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的反馈! 我不需要双向电流、因为我仅使用 TEC 进行冷却。 我现在已经按照您的建议、通过向 FB 分压器添加第 3 个电阻器 (连接到 MCU)来实现我的原理图中的电压调整。 根据我的理解、MCU 必须逐渐调整目标电压、使 V_SENSE 保持在 94%–106%(或 96%–104%,以确保安全)阈值内、从而防止关断、这是正确的吗?

    我打算为两 组(两组)TEC 并联两个相位(根据冷却要求,仅启用一个或两个相位,从而更大限度地提高效率)。 然而、在仔细研究之后、我发现了不平衡多相降压转换的缺陷 、以及如果一个相位的输出电压高于另一个相位的输出电压、它如何会导致问题。 虽然数据表规定四个通道可以交错为 2 或 1 个输出、但不提供有关过程或详细信息的任何信息。 TPS7H4104-SEP 是否负责负载平衡、从而确保 两个通道(分别为 1 和 4 以及 2 和 3)上的输出电压相同? 如果是、我可以直接测量两个并联通道的输出电压、并将该信号用作 MCU 的组合输出信号以调节输出电压(仅使用一组 FB 分压电阻器、然后将输出连接到两个通道的检测输入引脚、以确保 V_SENSE 输入具有完全相同的值)。

    否则、我可能需要在合并公共输出电容器之前对每个通道的输出进行电流检测、或者在每个通道上有单独的电容器、测量那里的电流、然后按照 https://www.ti.com/lit/ab/snoaa84a/snoaa84a.pdf?MCU=1739286186001 中所述的每通道信号将该信息传回 ts、对吗? 由于我 的 MCU 上只有两个电压调节输出引脚(通过 PWM 引脚排列+平滑处理、由于缺少 DAC 引脚)、因此我希望该输出负载平衡在内部完成。 否则、在不使用超过可用 2 个 PWM 引脚的情况下(如果需要,我仍然有 4 个可用的数字 GPIO 引脚)、有什么很好的解决方案可以解决此问题?

    此外、如果我能够在没有电流平衡控制器的情况下直接将两相的输出连接在一起、 其中一个通道出现故障会导致电源系统瘫痪、还是转换器中集成了反向阻断功能? 除非如上所述的并行化非常简单、否则我希望了解更多有关如何正确并行化此转换器通道的信息。

    如果可能、我还想了解器件的 PSPICE 模型是否有 ETA。 请随时通过电子邮件与我联系、以便进一步讨论! 提前感谢您的进一步帮助。

    此致、
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题已移动到电子邮件。

    -安迪