This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758EVM-080:帮助

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23758EVM-080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546450/tps23758evm-080-help

器件型号:TPS23758EVM-080
主题中讨论的其他器件:TPS23758

工具/软件:

我计划调整 FB 引脚上的分压器、使输出电压约为 3.65V
变压器上的同步整流器是否仍然可以通过这项更改工作?
对于 VCC 引脚上产生的电压、TPS23758 是否仍能可靠工作?
另一个问题是、根据 IEEE 标准、直流/直流转换器上是否绝对需要进行电隔离。 如果在输入端使用专有电缆、是否需要反极性保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karlo

    感谢您联系我们!

    我们将检查您的问题、并在本周前回复。

    此致、

    DIAN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karlo

    因为 TPS23758 采用初级侧调节。 AUX 用于执行输出调节。 使用  LDT1018-50R 时存在问题。 它具有 PRI:SEC:AUX:BIAS = 6:1:2.25:1、这将使同步 FET 导通电压仅为 3.65V、VCC 仅为 8.23V。  VCC 可置于 UVLO 以下、而 FET 可低于 Vth。  

    如果您可以设计  PRI:SEC:AUX:BIAS = 9:1:3:1.6 的变压器 、则无需更改 FB 电阻分压器即可在 TPS23758EVM-080 上使用此变压器。

    此致、

    DIAN