This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:备选器件型号。

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547027/tps6594-q1-alternative-part-number

器件型号:TPS6594-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DRA821U

工具/软件:

您好、

我希望您做得好。 我正在设计基于 DRA821U 处理器的单板计算机。 现在我正在遵循参考设计、但 Digikey 上不提供电源管理 IC TPS6594141BRWERQ1、并且我正在从 Digikey 提供所有元件。 我发现 Digikey 上的两个备选 ICS 是:

TPS6594110BRWERQ1

TPS6594120ARWERQ1

但我不知道它们 是否与 DRA821U 兼容。

因此、您能帮助我了解 TPS6594141BRWERQ1 的备选器件型号、并确保 Digikey 上提供该器件型号。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    TPS6594-Q1 的不同长器件型号(例如 TPS6594110B 与 TPS6594120A 与 TPS6594141B)指示 PMIC 的不同预编程配置 — 因此它们通常不可与生产构建互换。 您可能希望获得 TPS6594141B、因为该器件已预先编程且具有为 DRA821U 供电的正确配置 — 更多有关配置的信息,请参阅用户指南 www.ti.com/lit/pdf/slvuby7。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我希望您做得好。 我理解你的观点。 但  TPS6594141B PMIC 在 DigiKey 上不可用。 是否有任何替代 PMIC 可以为 DRA821U 供电。

    如果 TPS6594141B PMIC 没有替代方案、我会尝试从其他供应商处购买。

    第二种方法是 为 DRA821U 提供 TPS6594141B 预先编程的配置文件。  

    因此、我将使用该文件 为 DRA821U 配置 TPS6594110B 或 TPS6594120A PMIC。

    谢谢你。