This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936Q-Q1:NC 引脚连接到 Vout

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541810/lm2936q-q1-nc-pins-connection-to-vout

器件型号:LM2936Q-Q1


工具/软件:

您好、

该器件的 NC 引脚是否在器件内部确实未连接?
是否可以在不产生任何影响的情况下将它们连接到 Vout?

我的客户想要更换另一个器件。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    引脚未在内部连接。 您可以将它们连接到 VOUT。

    谢谢

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    请根据数据表中的规格(屏幕截图中标记为黄色)确认、对于 DGK 封装、引脚 2 (NC) 可以不受任何限制地连接到引脚 1 (OUT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确认(正如我之前所做的)我们可以将 DGK 封装上的引脚 2 连接到 OUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我还有一个关于这个主题的问题。

    我们想用 LM2936QMM-5.0/NOPB 替换现有设计中的另一个 LDO、并且我们 有以下参数:
    最大输出电流 1mA
    TJ 为–40°C 至+100°C
    输入电压为 6V 至 36V





    问题是我们 PCB 上的输出电容器具有 0402 封装尺寸。  由于使用 0402 封装无法满足要求、是否可以降低输出电容器的电容和 ESR 要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题在于我们 PCB 上的输出电容器尺寸为 0402。  由于使用 0402 封装无法满足要求、是否可以降低输出电容器的电容和 ESR 要求?
    [/报价]

    无法降低电容和 ESR 要求、因为它们与 LDO 的稳定性有关。 请注意、OUT 节点上已有的任何电容都将计入满足 COUT 要求。