This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:不确定无线电源 IC 和#39;s 以实现极低的功率传输

Guru**** 2506705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548093/bq25570-unsure-about-wireless-power-ic-s-for-very-low-power-transfer

器件型号:BQ25570


工具/软件:

对不起,如果这个问题有一个简单的答案,我不知道如何表达我正在寻找.

我的应用是一款非常小的器件、只需以大约 2 –4mA 的电压充电、这与智能环不同。 我只能留出空间、用于安装一个小型 IC 和一些微型 0201 无源器件。  
我知道 QI 充电标准是普遍的无线电源充电,但我的应用程序不需要通用充电, Qi 标准是相当大的为此.
它将有自己的专有充电器放置在距离接收线圈几毫米。

我问 Chatgpt、它告诉我 BQ25570、但似乎我可以直接将天线交流信号馈入芯片中、无需整流或调节。 这是真的吗? 我觉得很难相信这种芯片的工作方式,并认为这是一种幻觉。

本质上、我想找个人帮我指一个超小尺寸解决方案的正确方向、该解决方案采用单芯片交流 5V 2 –4mA 封装、无需添加整流二极管或稳压功能。 TI 是否提供这样的功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为我们没有充电电流这么低的无线充电器。

    此致、

    Mike Emanuel