This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:这两个 IC 品牌的 2ATG4 A64P 是否假冒?

Guru**** 2460380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547452/tps23754-are-these-two-ic-branded-2atg4-a64p-counterfeit

器件型号:TPS23754


工具/软件:

尊敬的 Diang:

我有 10 个新的 PCBA 从中国建成没有变化,但 4 个 10 是不稳定和断续没有理由。

我更改了很多内容、最终将两个 IC 替换为 Digikey Stock TPS23754 器件、打嗝消失了。 顶级 IC 品牌 74TG4 ANLJ 是 Digikey 部分。

到目前为止、每 2 个替换 IC 中有 2 个、“断续“问题消失了。 TI IC 是我最后怀疑的事情。

请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您联系我们!

    您能否分享 PD + DC/DC 电路的原理图? 我想看看是否存在与应用相关的问题、芯片特性的微小变化可能会导致通过/失败。

    此外、当发生断续时、您是使用标准 PSE 还是喷油器/工作台电源运行测试?

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们的中国 CM 已经做出了近 30 这些 PCBA 与此电源,这是第一个实例 10 PCBA 建造我们有 6/10 PCBA 与这种“断续“错误,所有 10 PCBA 都有一定程度的毛刺行为。 有些电路板可以听到“断续“声。 我按照数据表和您对较早问题的建议、尝试了两天休息时间来修复此问题、最终更改了 IC、问题消失了。

    根据我更换的两个 IC 的品牌与图中顶部 IC 的对比、我发现了一个不同之处。

     这些不是“次要“通过故障拐角情况、这些器件在某种程度上都会出现问题、而用 DigiKey 器件替换 IC 则完全更正了“断续“、并校正了器件的驱动波形。

    PS:我们的 CM SPOT 从 http://www.ickey.cn 购买这些可疑的 IC 以获取您的信息。

     具有可疑 IC 的 XFMR 初级侧 FET 的波形。

     XFMR 初级侧 FET 的波形、怀疑 IC 替换为 DigiKey、PCBA 元件无其他变化。

    我们在 TP Link POE+开关或 PhiHong 上获得了相同的结果#:POE60U-1BTE-R IEEE802.3BT - POE 60W 注入器。

    我无法附加文件、因此我只能为您提供原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的信息。 我看到两件事可能相关:

    1.启动延迟不够,输出电容过大:您可以使用 100k R 和一个较小的 47uF 输出电容

    2.输入电容过高。 Stannard 需要 80 - 120nF 输入电容器。 建议仅在 VDD VSS-VSS 附近保持 100nF、并将其他电容更改为 1nF。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们有您的备注、建议您从上次遇到问题时开始进行这些更改。  

    回复:TPS23754:在 POE++ 56V 上使用 XFMR Coilcraft POE40Q-24ED 和 TPS23754-Hickups

    先前问题 /\上述/\的根本原因是 APD 引脚悬空、因此 PS 在引导时尝试切换到辅助模式。已更正此问题、未出现进一步问题。

    如前所述、我们使用所示的原理图构建了大约 30 个 PCBA、完全没有问题。

    \/以下为新问题、我们现在遇到了\/

    对于有缺陷的 IC 问题、我们尝试了所有这些修改、请记住、我告诉您我已经处理了两天、尝试了您过去建议的所有内容、这些修改没有任何变化。

    在安装有缺陷的 IC 时、我们发现在某些板上移除两个 22uf 电容后、IC 不会重新启动 POE 电源、但仍然会持续“断续“奇数波形 Xfmr primary。 在我们移除两个 22uf 电容之前、POE+电源将持续中断并重新启动。

    但是,使用新的 IC(没有其他更改 PCBA 组件 — 原始板),该板运行良好,我们可以加载它到最大 VA 能力(因为波 20 W RMS 1 kHz 到 8 欧姆),没有任何问题,它将操作其板载 DSP、以太网、24V、5V、3.3V 和 ARM 处理器没有问题。

    之前、我们在较旧的 PCBA 版本上针对电阻负载运行了几周的此设计。 我会考虑您日后进行的修改、因为我同意大多数修改、但这些修改没有纠正仅断续模式的更改 TPS23754 IC 修复了根据您的建议修改的电路板、而未修改的电路板。

    明天我将用 Digikey IC 替换 PCBA 的其余部分并报告发生的情况。

    PS:我开始怀疑 IC 可能没有很好地焊接到 IC 下方的散热器表面。 我在更换的可疑 IC 下方看到了焊接粘附情况。

    明天、我将使用可疑的 IC 对几个有缺陷的电路板进行回流焊、看看会发生什么情况。  在此测试期间,我们的相机在电路板上没有热点,所以不知道这个理论。

    感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您提供更多信息。  

    就我个人而言 、我会有一些问题、尤其是具有 220uF 电容器的 24V Vout 会导致过多的浪涌能量。 但是、如果您尝试了多种方法进行检查、并且 A-B-A 交换方法显示 PD 芯片出现了问题、则可以更换所有芯片并考虑提交故障分析以检查芯片是否状况不佳。  

    此致、

    DIAN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    今天我得出的结论是、IC PCBA/PCBA 的问题是 IC 焊盘未充分焊接到其下方的铜焊盘上。

    我所做的是拿起出现“滴答“的电路板、向 TPS23754 IC 涂抹液体焊剂、然后使用热风枪重新加热 TPS23754 IC、直到焊料熔化、然后使器件冷却。 我没有拆下该部件、而是只加热了它。

    在此加热/回流焊循环之后、IC 按预期工作、“断续“消失。

    我使用这种方法更正了 5 块电路板。  

    在没有可闻线性调频脉冲的情况下、驱动初级侧的 FET 波形稳定。

    在一个安静的房间里,可以听到远处的声音。

    我认为此事项已结束、TPS23754 IC 也正常。

    我将对设计应用时序校正、因为我认为它们对初始自举操作有利、并允许在 FET 开始开关之前发生浪涌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    很高兴您找到根本原因、问题已解决! 我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题或疑虑、请回复或创建新主题。

    此致、

    DIAN