This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:无法为 270V/0.5A 设置正确的突发模式限制

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547970/ucc256402-unable-to-set-correct-burst-mode-limit-for-270v-0-5a

器件型号:UCC256402


工具/软件:

您好、

我尝试正确设置 SMPS、但无法正确设置突发模式 阈值。

突发模式在负载为 600mA 等时关闭。 负载较低时、SMPS 始终处于突发模式。

SMPS 是可以调节的、但现在我将其用于 235V 输出设置。

100mA 负载

300mA 负载

600mA 负载

负载为 1k Ω 时的上电条件

我很高兴得到任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在查看此内容、 稍后会回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    BW 引脚上的电压分压器设置上电期间的突发模式电平 BMTH 和 BMTL。  。

    FBreplica 电压是根据 FB 生成的。

      

    如果您的设计未在所需负载电压下跳闸、很可能是 BMTH 和 BMTL 阈值设置不正确。  以下链接将为您提供一个 Excel 设计工具、该工具会计算 BW 引脚上的电阻分压器、以设置突发模式阈值。   这将帮助您解决问题。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

     

    此致、