This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:OTG 用例

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546390/bq25792-otg-use-case

器件型号:BQ25792


工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划在 BQ25792 上使用 OTG 功能、 以下是条件。

1. OTG 不工作时、USB1 将为 5Vin。

2. OTG 工作时 USB2 为 5Vout。

3.电池为 1s 架构、电压约为 3.7V。

我在这里提出的问题如下所示。

a.当 USB1 工作时、VBUS = 5Vin、VSYS 将约为 3.7V、与我们设置的 BAT 电压、充电电压类似。 正确吗?

b.当 USB2 (OTG) 正常工作时、我们需要禁用 EN_ACDRV1、启用 EN_OTG 并启用 EN_ACDRV、这是正确的吗?

c.我想检查 VSYS 在上述转换期间是否会下降?  

d.我想检查在上述转换期间、PMID 是否会下降? 如果是、我们如何估算下降时间?

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    关于 a、是的。  充电时、SYS 调节至略高于充电电压。

    关于 b、当 VAC1 上存在电压时、无法启用 VAC2 上的 OTG、因为 EN_ACDRV1 在主机将其设置为 0 后自动复位为 1。 如果 VAC1 电压降至 UVLO 以下、则 EN_ACDRV1 自动设置为 0。  然后、主机可以向 EN_OTG=1 和 EN_ACDRV2=1 写入。

    关于 c、当两个 ACDRVx 均关闭时、充电器处于高阻态模式、因此 BATFET 完全导通、以将 BAT 连接到 SYS。  最坏情况下 BAT 可能会下降到低于 BAT 的二极管压降。

    关于 d、是。 移除 VBUS 电压后、PMID 下降。 主机写入  EN_OTG=1 和 EN_ACDRV2=1 后、OTG 启动前有几十毫秒。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您发送编修。 如果我们要使用 OTG 功能、我们是否只使用 VBUS2?

    您还可以帮助我们回顾一下该电路吗? 谢谢你。

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    数据表“为外部器件供电的第 9.3.7.1 节 OTG 模式“说明了以下内容:

    “为了将 OTG 输出从端口 1 交换到端口 2、假设 EN_ACDRV2 已经为 0、主机必须设置 EN_ACDRV1 = 0 以首先关闭 ACFET1_RBFET1、这会导致转换器停止开关、VBUS 降至 VBUS_PRESENT 以下。 然后、主机设置 EN_ACDRV2 = 1、转换器再次开始开关、ACDRV2 导通 ACFET2-RBFET2、从而使 VBUS 能够斜升。 类似的过程可应用于将 OTG 输出从端口 2 交换到端口 1 的情况。“

    按照此过程、您只能使用端口 2。

    Jeff 下周回到办公室时、我会让他回顾一下这个赛道。

    此致、
    Michael