This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830A-Q1:TPS25830A-Q1 — 查询客户端和调试模式。

Guru**** 2459460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548232/tps25830a-q1-tps25830a-q1---query-on-client-and-debug-mode

器件型号:TPS25830A-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队
以下是 TPS25830A 的使用案例。  
1) 通过 USB 接口、Android Auto 和 Apple Car Play 为外部设备充电。
2) 刷写和 ADB - VBUS 将来自笔记本电脑等外部设备、用于刷写和 ADB 访问。

请确认上述用例可行、因为数据表中显示不支持调试模式、而支持客户端模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RAM:

    请参阅 此处的数据表中的第 10.3.16.3 节。 从此表中可以看出、当在 CC1 和 CC2 线路上检测到开路/Rd、Rd/Open、Ra/Rd 或 Rd/Ra 时、降压稳压器将开启。 由于 TPS25830A-Q1 是一款传统的 Type-C 充电器、因此它不能对连接的器件进行电源或数据角色交换。 TPS25830A-Q1 在 CC 引脚内部具有固定的 Rp 上拉电阻器。 重申一下、虽然大多数 PC 都能够进行角色交换、但 TPS25830A-Q1 无法做到这一点、因为 “Rp"上“上拉电阻是固定的。

    但是、可以通过 Type-C 端口在电路板上刷写器件(笔记本电脑将作为主机(或 DFP))、但需要使用模拟开关、 例如 TS5A23157-Q1。 如下图所示、您可以在正常运行期间将 TPS25830A-Q1 的 CC1 和 CC2 连接到 Type-C 端口。 然后、如果需要在 PC 与电路板之间进行 USB 2.0 数据通信、模拟开关可以将 Type-C 端口的 CC1 和 CC2 连接到 Rd 下拉电阻器、因此 Type-C 端口可以将自身广播为 UFP。

    最后、通过将器件置于客户端模式并关闭 VBUS、该模式可用于 Apple Carplay 所需的 OTG 握手。

    谢谢、此致、

    Seong