This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:用于电流测量的削波值

Guru**** 2459650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79731-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548239/bq79731-q1-clip-value-for-current-measurement

器件型号:BQ79731-Q1


工具/软件:

我使用的是 BQ79731-Q1、

我们以这个要求为例:要测量的最大电流 — 2000A 和要测量的过流 —  6000A。 我有一个客户要求、即硬件必须在最大电流测量后饱和。

如果削波值设置为 2001A 以实现饱和、则无法测量过流。

让我知道 BQ79731-Q1 是否可以完全满足此类要求。

此致、

Anjana G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 OC 寄存器也可以设置为饱和(削波值)、您能帮助我了解它的工作原理吗? 如何为 2000A 的电流测量和 6000A 的 OC 配置削波值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjana,

    您可以使用以下寄存器配置 OC_THR。  
    如果您使用 0.04m Ω 分流电阻器和 2000-6000A、电压范围为 80mV 至 240mV。


    此致、

       Quentin