请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1214-Q1工具/软件:
您好:
我使用 TPS1214 栅极驱动器、 第二个栅极驱动器和旁路路径 MOSFET、我不打算使用。 我猜、它将允许负载在低功耗模式下工作。
但目前我仅使用连接的主 MOSFET 与门(16 引脚)。
我们应该在此处连接未使用的栅极引脚 G(引脚 13)、CS2-和 CS2+(引脚 23 和引脚 24)。 也可以保持未连接状态。
谢谢、
Namita