This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 (PFC IC_) CAN 操作员输入频率 400Hz?

Guru**** 2459650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548415/ucc28180-ucc28180-pfc-ic_-can-operator-input-frequency-400hz

部件号:UCC28180


工具/软件:

UCC28180 (PFC IC_) 操作员输入频率为 400Hz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你 (C-Wen) 好

    也可以、但并未针对 400Hz 的线路频率进行优化。 这是 之前 关于 400Hz 运行的文章、

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JCHK  

    谢谢你。 SMD

    Tks

    C-Wen