This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:预编程版本

Guru**** 2516510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B30, TPS62877-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548478/tps62873-preprogrammed-versions

器件型号:TPS62873
主题中讨论的其他器件:TPS6287B30TPS62877-Q1

工具/软件:

对于 TPS6287x 和 TPS6287x-Q1 产品、我有以下问题:

据我所知、它们有一个包含默认配置的非易失性存储器。
我们可以用自己的配置来获取零件吗?
如果是这样,与标准类型相比,价格差异会有多大?

-->可以通过 I2C 对设备进行一次编程、并通过重新启动保持这些设置?  

您还拥有其他哪些具有可扩展输出电流的降压转换器、它们与封装兼容(汽车类和非汽车类)?  

代表我的客户
Ciao
Hanno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hanno、

    最好通过电子邮件发送此邮件、我们可以在其中讨论您的特定客户的需求。  请向我发送电子邮件、告知客户他们的应用程序以及他们所需的 Vin、Vout、Iout 和功能。

    我们还有电流较高的 TPS62877-Q1 和 TPS6287B30、它们是引脚对引脚的。

    谢谢、

    Chris