This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:TPS922052 咨询

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922051, TPS922052, TPS922050, TPS922054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542773/tps922052-tps922052-consultation

器件型号:TPS922052
主题中讨论的其他器件: TPS922050、TPS922051、 TPS922054

工具/软件:

尊敬的团队:

我这里有一个客户、其要求如下、
有关摄像头模块红外填充灯的 LED 驱动器芯片、我需要查阅相关信息。 它可驱动 850nm 红外 LED 光。 我计划将填充灯板分为 4 个串联和 4 个并联、并使用电池电源为 18650 3 系列供电、电压范围为 9-12.6V。 我向他们推荐了 TPS922052。 想知道 TI 专家是否合适、或者是否有更合适的建议。
应该注意的是,它们是红外填充灯,是高速相机,帧速率约为每秒 240 帧。
谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    感谢您联系我们! 请您与我们分享以下信息:

    (1) 输入电压范围:9-12.6V;  

    (2) LED 灯串数量和 LED 灯串正向电压;LED 电流;

    (3) 调光比和调光方法(如模拟调光或 PWM 调光)。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    客户的典型工作电压为 350mA、单个灯的工作电压为 1.5V、其中 4 个串联、4 个并联、总共 16 个灯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    (1) 是否需要对每个 LED 灯串进行单独控制?  

    (2) 所以根据我的理解, LED 灯串的总正向电压为 1.5V*4=6V; LED 电流为 350mA。 Vin 范围为 9-12.6V、我推荐 TPS922050。 顺便说一下、我是否可以了解客户和 EE、您可以通过电子邮件 (lucia-gao@ti.com) 进行讨论?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    好的、

    我会通过电子邮件对此进行讨论、也会联系客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    e2e.ti.com/.../IRLED_2D00_0725.pdf

    客户绘制了原理图、您能帮助查看吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    您是否需要故障功能? 建议使用 10kΩ 的上拉电阻将其上拉至 5V 电压。

    有关 CSPN 的设计、请参阅 【常见问题解答】如何为 TPS922055/TPS922054/TPS922053/TPS922052 设计 CSP 和 CSN 引脚元件?

    有关 UVP 电阻器的设计、请参阅 【常见问题解答】如何为 TPS922055/TPS922054/TPS922053/TPS922052 设计 UVP 电阻分压器?

    BRS

    卢西亚

    。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    我是否可以知道客户选择 TPS922054 而不是 TPS922051/0 的原因? 这是因为 LED 电流为 4A(0.2V/0.05 Ω)

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    主要考虑到 LED 的电流、它们与 4 个通道并联、灯的最大电流可以达到 1A、因此仍选择 054。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Vayne!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    对于 054、应该为该电阻选择多大的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    这取决于您需要多少 LED 电流。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    好的、

    客户希望申请 EVM 进行测试、但官方网站上没有 054 板。 我们是否需要申请 055 这一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以申请 055EVM 电路板、然后将器件替换为 054EVM。 谢谢!

    BRS

    卢西亚