This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854A:在不同的电压下工作时的启动差异

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545806/uc2854a-startup-difference-while-working-in-different-voltage

部件号:UC2854A


工具/软件:

我们在电路中使用 U2854A PFC 驱动器、我们根据建议预期 SS(软启动)电容器进行计算、我们未从参考中找到任何直接的计算和工具值。 现在、当我们测试时、我们观察到栅极脉冲存在一些差异。 在 18VDC 之后的 100Vac(为 PFC 驱动器上电)中、第一个栅极脉冲在 200ms 后出现、在 720mS 内达到 400V(升压电压)、而在 270Vac 中、第一个栅极脉冲在 700mS 之后出现、在 720mS 内达到 400V。 连接了 100Vac 和 270Vac 时的波形。 C1-18VIPS 适用于 PFC IC、C2-HVDC 直流总线电压、C3-Q21-IGBT、PFC VGE 栅极脉冲、C4-Q21-IGBT、VCE IGBT 集电极发射极、C5-Relay、浪涌继电器 C6-I-IN、输入电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeeva:

    无论输入电压如何、软启动斜坡 (VSS) 都是相同的。

    但从波形来看、这两种情况下 VSENSE 的初始值不同。 在 VSS >VSENSE 之前、切换不会启动。  

    谢谢你

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    感谢您的答复。 很有道理。 虽然我有一个疑问。 VSS 正在从内部 14uA 电流源充电、当我检查波形时、它会在 300ms 内充电至 3V(在两个电压下都大于 Vsense)、但在初始栅极信号的情况下仍然存在时间差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeeva:

    我们想看看其他几个信号。

    我请您如上所述、在这两种情况下分享以下信号的波形:

    1. VCC

    2. SS

    3. Vao

    4. VSENSE

    5. ENA

    6. IAC

    7.Vrms

    8.曹操

    此外、请分享 PFC 的原理图。

    谢谢你

    Sagar