This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503E-Q1:带 LMR36503MSCERPERQ1 的系统电源

Guru**** 2459590 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548459/lmr36503e-q1-symetric-power-supply-with-lmr36503mscerperq1

器件型号:LMR36503E-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们想知道使用 两个的可能性  LMR36503E-Q1 生成一个 收缩度 ±12V  供电。 这是可行的吗?

您可以向我们提供任何设计建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    器件的输入电压和每个电源轨的负载电流是多少?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的提问。

    输入范围为 24V 至 40V、输出电流高达 75mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     在这些条件下、应该可以将 LMR36503E-Q1 用于+12V 和–12V。

    对于正电源、您可以在数据表的应用部分中找到示例实现和设计过程。

    对于负电源,您可以参阅此应用 — 注意: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    如果您在设计过程中遇到任何问题、请随时联系我们。 我们还可以帮助在原理图完成后进行审阅。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    再次感谢您的回答。 该应用手册似乎非常有用。

    我是一个不幸的是,不允许在这个开放的论坛上发布任何设计,因为我相信这也是 许多其他用户的情况。 在任何情况下、我都注意到、与其他更传统的拓扑相比、像这样的高级集成电源元件缺少反相拓扑。 作为对公司的反馈、我认为如果该器件有反相参考设计、这对未来的每个消费者都非常有益。

    再次感谢、祝您一切顺利。