This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:UCC24624 与单独的栅极驱动器运行来控制 SR

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548418/ucc24624-ucc24624-operate-with-separate-gate-driver-to-control-sr

器件型号:UCC24624


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估业内电源模块中的 UCC24624:

次级电压:70V

次级均方根电流:330A

开关频率:30K-100KHz  

因为额定功率很高。 我们需要使用 UCC24624 来驱动单独的栅极驱动器、从而控制 SR MOSFET。 我注意到、UCC24624 Vgs 输出将会降低、以将 VDS 调节至 VTHREG。 因此、配合栅极驱动器。 这种负面反馈可能不起作用。 你有什么想法来解决这个问题吗? 谢谢!

BR、Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Travis、  

    这会有大量的功率/电流、只需一个小小的模拟控制器即可控制。  

    我假设将有许多并联的 MOSFET 来应对 330A 电流、并且必须将 UCC24624 栅极驱动器缓冲到所有这些 MOSFET。  

    我建议使用一个或多个 NPN/PNP 图腾柱缓冲器驱动器、以便控制器的较低 vgx 电压可以通过缓冲器的 P-N 基极结传输、同时仍保持与 SR FET 成比例的栅极驱动功能。  

    我认为更大的问题可能是正确检测所有并联 MOSFET 的 Vds、而不会增加检测中杂散电感的影响。  
    正确布局这些半导体时要格外小心。

    此致、
    Ulrich