This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800EVM:在低功耗模式下的电池电流消耗

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800EVM, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532842/bq24800evm-low-power-mode-battery-current-consumption

器件型号:BQ24800EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24800

工具/软件:

您好、

我正在测试 BQ24800EVM、并试图在仅连接电池时实现超低的电流消耗。

BQ24800 声明、连接电池后应该可以获得 25uA 至 45uA 的电流、但:

1) EVM 中仅使用电池且移除所有跳线的典型配置约为 500-513 uA

2) 主要部分是一个带有 R26 到 ACOK 的 3V3 LDO、该 LDO 在没有 VIN 的情况下为低电平。 我在 REG0x37 第 13 位中选择为“1",“,因此、因此要关闭 ACFET。 然后接通交流适配器的电源。 因此、现在 LDO 由交流适配器供电、而 ACFET 之后的所有器件都由电池供电。 我启用了低功耗模式、可以从电池获得 180-200uA 电流。 我还注意到、即使在低功耗模式下、BATFET 也由电荷泵驱动 (BATGATE 上>14V)。

那么、您能否在 BQ24800EVM 上确认此行为、或者有一些提示、如何在仅电池模式下根据数据表实现 25uA 至 45uA 的电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您能否确认所使用的蓄电池电压? 我将对此进行深入研究。

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8.1-8.4 V(电池)、20 V(电源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息、我正在努力在 EVM 的实验中验证这些信息。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    25uA 至 45uA 的电流消耗适用于 BQ24800 IC 本身、而不是 EVM。 EVM 具有其他元件、例如 TPS70933DRV 以及与其连接的任何其他元件、这些元件也会从电池中汲取电流。 我们的定制 EVM 能够将 TPS70933DRV 与电池分离、并能够测量数据表中所述的 25uA 至 45uA 静态电流

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设情况就是这样。 但是、声明的 25uA 与测得的 180uA 之间的差距太大。 问题是 低功耗模式下实际应用中的电流消耗是多少? 比较器分频器为 33uA 和 14uA、TPS70933 从外部源运行 (ACOK 分频器超过 300uA)、TPS3898A VCC 断开连接。 在某处缺少门槛 100 uA。 这可以是 BATFET 电荷泵吗? 我想不到其他任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    是的、BATFET 电荷泵会产生这个高于预期的静态电流。 内部 BATFET 电荷泵为 BATFET 引脚提供比 SRN 引脚高 6V 的电压、以驱动 N 沟道 BATFET。 尝试将 ChargeOption1 () bit[1]设置为 1、 使 SRN 引脚放电。  

    如果这对我有帮助、请告诉我。  

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将 ChargeOption1 () 位[1]设置为 1 以 使 SRN 引脚放电。

    我会检查一下、但我认为在连接电池的情况下不起作用。

    您可以测量 BATFET 电荷泵消耗的电流吗? 它应该是已知的、因为在实际应用中它始终存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    [引用 userid=“449703" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532842/bq24800evm-low-power-mode-battery-current-consumption ]其主要部分是一个 3V3 LDO、采用 R26 连接到 ACOK、在没有 VIN 的情况下为低电平。 我在 REG0x37 第 13 位中选择为“1",“,因此、因此要关闭 ACFET。 然后接通交流适配器的电源。 因此、现在 LDO 由交流适配器供电、而 ACFET 之后的所有器件都由电池供电。 我启用了低功耗模式、可以从电池获得 180-200uA 电流。 我还注意到、即使在低功耗模式下、BATFET 也由电荷泵驱动 (BATGATE 上>14V)。[/报价]

    当插入适配器时、无法实现低功耗模式、该模式必须仅使用电池。 EVM 上连接到  TPS70933DRV 的任何内容都将消耗电流。 我在 bq24800 EVM 上复制了这个测试条件、如果从 EVM 上移除 LDO、则可以观察到数据表中规定的低静态电流。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aaron、

    我对此做了一些更新。 我今天测量了电流消耗量并找到了一个原因。

    因此、EVM 的电池电流消耗为:

    -低功耗模式下为 515uA、卸下所有跳线

    - 25 uA 与 LDO 删除(符合数据表,正如你写的),但 LDO 是必需的,所以我加入它

    -移除 R26(ACOK 的上拉电阻)后、使用 LDO 时为 177uA — 仍然过高

    -移除 R26 和 R40 时、33uA。 R40 是连接到 BATPRES 信号的 D9 LED 电阻器。 这是缺少的电流。 当没有外部电源时、D9 非常暗且很难发现、但电流会在此电路中流动。 此外、充电器的功耗为 33uA、ILIM 分压器的功耗为 8uA、因此现在全部相加。 此外 BATFET 导通、因此不是电荷泵的原因。

    总之、为了在 BQ24800EVM 上实现标称功耗、应移除跳线 R26 和 R40、同时保持 LDO 并考虑 ILIM 分压器。