This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5126:适用于 12V 至 36V/48V/60V、50W 同步整流应用的升压控制器建议

Guru**** 2512725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548173/lmg5126-boost-controller-recommendation-for-12v-to-36v-48v-60v-50w-sync-rectified-application

部件号:LMG5126


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在设计一款具有以下规格的升压转换器电路、希望您能推荐合适的 TI 控制器:

  • 输入电压: 12 伏

  • 输出电压: 单输出端口可根据负载要求在 36V/48V/60V 之间进行选择

  • 输出功率: 最高 60W

  • 拓扑: 梯形升压

  • 控制接口: 最好接受来自 MCU 的基准电压进行输出电压调节

遇到过这些问题 LMG5126 ,这似乎很有前景对于这个应用程序,但我注意到它还没有可供购买. 我可以问:

  1. LMG5126 目前可用于样片或预购?

  2. 如果没有、您有任何疑问吗 可供选用的控制器 支持:

    • 宽输出电压控制(通过 MCU DAC 或模拟基准)

    • PSR 反激式

    • 适合 12V 至 60V 输出、最高 60W

  3. 或者、您可以建议一个 或架构的影响 使用现有的 TI 产品来实现可选输出电压 (36V/48V/60V)?

非常感谢您的指导。

此致、
Nina Tan