This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820EVM:电池充电器不断恢复到硬件充电电流值

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547949/bq25820evm-battery-charger-keeps-reverting-to-hardware-charge-current-value

器件型号:BQ25820EVM
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ25820

工具/软件:

你(们)好

我正在评估用于 3S1P 10650 锂离子电池组的 BQ25820 和 BQ40Z50 器件 — 电池标称电压为 3.7V / 3500mA

我已经尝试使用 ICHG_REG 寄存器 (默认硬件设置为 10A)将充电电流设置为 1750mA、但该器件会跳回硬件限制的值。

即使 JP4 开路且 JP3 对地短路、该值也会跳回对于我的评估电池来说过高的值。 在评估过程中、我尝试将充电限制为 1/2C。

我在 JP3 (30K) 之间添加了一个电阻器以提供 1.6A 的硬件限制。 即使 ICHG_REG 更改为 500mA 并开始以该值充电、也会在极短时间后跳回硬件限制。

由于我的设计包括 BQ40Z50(似乎需要由外部主机驱动),主机也可以控制充电器的所有方面 — 但这有点担心,因为它的行为不符合数据表/EVM 手册中的规定。

有什么建议使软件充电电流限制保持不变?

提前感谢。

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚注意到单元格编号是错误的 — 应该是 18650。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    您是否禁用了看门狗计时器?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian

    感谢您的建议。 我认为这可能是问题的原因。 我刚刚运行的测试似乎 坚持编程值而不是硬件值。

    我会将此标记为“已解决“。

    谢谢